Bajo la superficie de cada pista de hielo lisa y congelada se encuentra un potente sistema de refrigeración que mantiene temperaturas constantes bajo cero. Ya sea un estadio de hockey, una pista de patinaje artístico o una pista comunitaria, la fiabilidad del sistema depende de varios componentes clave, siendo uno de los más importantes el receptor industrial.
En Genemco , suministramos receptores industriales usados de calidad, incluidas marcas como RECO y RVS, que son especialmente conocidas por su durabilidad en entornos exigentes y de uso continuo como pistas de hielo comerciales.
Imagen de Genemco
Enlace a Receptores Industriales

¿Qué es un receptor industrial?
Un receptor industrial es un recipiente de almacenamiento presurizado diseñado para contener refrigerante dentro de un sistema de refrigeración. Su función principal es regular el volumen y la presión del refrigerante, garantizando un funcionamiento fluido y eficiente. En una pista de hielo, esto significa mantener la superficie del hielo correctamente congelada y evitar fallos del sistema durante las horas punta.
Por qué las pistas de hielo dependen de los receptores industriales
El mantenimiento de una pista de hielo no se trata solo de mantener el frío, sino de ofrecer precisión, consistencia y seguridad. Así es como los receptores industriales contribuyen a las operaciones de la pista:
1. Estabilización de las temperaturas de la superficie del hielo
Las pistas requieren un suministro constante de refrigerante para mantener temperaturas óptimas del hielo, generalmente entre 16 °F y 24 °F. Los receptores industriales ayudan a ajustar el volumen de refrigerante, garantizando un flujo ininterrumpido a los evaporadores bajo la losa de la pista. ¿El resultado? Una superficie de patinaje lisa y fiable.
2. Gestión de cargas variables
Las cargas térmicas en las pistas de hielo fluctúan a lo largo del día, desde la renovación de la superficie hasta los partidos y grandes eventos. Receptores industriales. Absorber y liberar refrigerante según sea necesario, lo que ayuda al sistema a ajustarse sin comprometer el rendimiento ni causar picos de presión.
3. Equipo de protección
Los receptores actúan como un amortiguador protector, garantizando que solo el vapor entre en los compresores. Esto evita la acumulación de líquido, que puede causar graves daños mecánicos. Con receptores duraderos de marcas como RECO y RVS, los operadores de pistas se benefician de menores costos de mantenimiento y una mayor vida útil del sistema.
4. Apoyo a sistemas basados en amoníaco
Muchas pistas de hielo utilizan refrigeración a base de amoníaco por su eficiencia y bajo impacto ambiental. Los receptores industriales proporcionan un almacenamiento seguro del refrigerante, esencial para el cumplimiento normativo y la seguridad operativa de los sistemas de amoníaco.
5. Habilitación de un mantenimiento eficiente
Los receptores industriales facilitan el mantenimiento y la inspección de los sistemas de refrigeración, ya que permiten aislar partes del sistema sin drenar toda la carga de refrigerante. Esta flexibilidad minimiza el tiempo de inactividad, especialmente importante durante las temporadas de patinaje más intensas.
Imagen de Genemco
Enlace a Receptores Industriales

Compre receptores industriales duraderos en Genemco
En En Genemco, comprendemos las exigencias únicas de la refrigeración de pistas de hielo. Por eso, ofrecemos receptores industriales usados y duraderos de marcas reconocidas como RECO y RVS, diseñados para funcionar de forma fiable en entornos de alta capacidad las 24 horas.
👉 Explore nuestro inventario hoy en Genemco.com y encuentre el receptor adecuado para respaldar el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de sus instalaciones.
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado para su pista? Contacte con Genemco hoy mismo; nuestro equipo está aquí para ayudarle a tomar la mejor decisión para su sistema y su presupuesto.