En la industria del almacenamiento en frío y la distribución de alimentos, mantener un estricto control de temperatura es fundamental. Los productos perecederos, ya sean frutas y verduras frescas, carnes congeladas o lácteos, deben almacenarse y transportarse bajo estrictas normas de seguridad alimentaria, reducir el deterioro y garantizar la calidad del producto. En el corazón de estos sistemas de refrigeración se encuentran componentes como los receptores industriales, que desempeñan un papel fundamental para mantener la estabilidad y la eficiencia del sistema.
En Genemco , suministramos receptores industriales usados de calidad de las principales marcas como Frick, RVS, RECO y York, ayudando a las instalaciones de todo el país a cumplir con los exigentes requisitos operativos sin exceder las limitaciones presupuestarias.
Imagen de Genemco
Enlace a Receptores Industriales

¿Qué es un receptor industrial?
Un receptor industrial es un recipiente a presión diseñado para almacenar el exceso de refrigerante en un sistema de refrigeración. Actúa como un tanque de reserva o de almacenamiento del refrigerante, permitiendo que el sistema se ajuste a las fluctuaciones de volumen durante las diferentes fases de funcionamiento, como ciclos de descongelación o paradas de equipos, sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.
Por qué las instalaciones de almacenamiento frigorífico dependen de los receptores
Así se utilizan los receptores industriales y por qué son esenciales en la industria del almacenamiento frigorífico y la distribución de alimentos:
1. Control del volumen de refrigerante
Durante el funcionamiento normal, el volumen de refrigerante en un sistema fluctúa. Por ejemplo, durante un ciclo de descongelación, puede ser necesario extraer refrigerante de los evaporadores y almacenarlo temporalmente. Los receptores proporcionan un espacio seguro para almacenar este refrigerante, lo que evita la sobrecarga del sistema y permite un ciclo eficiente.
2. Eficiencia y estabilidad del sistema
Los receptores industriales ayudan a mantener una presión constante en el sistema y garantizan que solo entre vapor, en lugar de líquido, en el compresor. Esto protege al compresor de daños (un fenómeno conocido como slugging de líquido) y prolonga la vida útil de los costosos equipos de refrigeración.
3. Simplificación del mantenimiento y las reparaciones
Las instalaciones de almacenamiento frigorífico suelen operar de forma continua, especialmente cuando se almacenan productos perecederos. Los receptores industriales permiten a los técnicos aislar secciones del sistema para su mantenimiento sin necesidad de evacuar completamente el refrigerante. Esto reduce el tiempo de inactividad y mantiene las instalaciones operativas.
4. Soporte para sistemas de refrigeración multizona
Los grandes almacenes frigoríficos suelen mantener diferentes zonas a distintas temperaturas (p. ej., almacenamiento congelado frente a almacenamiento refrigerado). Un receptor industrial permite un mejor equilibrio de carga y distribución del refrigerante entre estas múltiples zonas, garantizando un rendimiento de refrigeración constante.
5. Cumplimiento normativo y seguridad
Los entornos de grado alimentario están sujetos a estrictas regulaciones e inspecciones de la industria. Una gestión adecuada de refrigerantes, incluyendo el uso de receptores del tamaño y la instalación adecuados, ayuda a las instalaciones a cumplir con las normas de la EPA y la OSHA, especialmente al trabajar con sistemas a base de amoníaco.
Imagen de Genemco
Enlace a Receptores Industriales

Receptores confiables disponibles en Genemco
Cuando la confiabilidad es crucial, Genemco cumple. Ofrecemos una amplia selección de receptores industriales usados que satisfacen las necesidades de las instalaciones de almacenamiento en frío, sin el alto costo de comprar uno nuevo. Nuestro inventario incluye marcas de confianza como Frick, York, RECO y RVS, todas en stock y listas para envío.
Ya sea que esté ampliando su capacidad de almacenamiento en frío o actualizando un sistema de refrigeración heredado, el equipo experto de Genemco puede ayudarlo a encontrar el receptor adecuado para sus necesidades.
👉 Explora nuestro inventario actual en Genemco.com