Compresores de tornillo rotativo
Genemco ofrece compresores de tornillo usados de los mejores fabricantes
Compre marcas populares como Frick, GEA, FES y Vilter
- Especificaciones
- Preguntas frecuentes
- ←
- →
Un compresor de tornillo industrial es un componente clave en los sistemas de refrigeración y se utiliza ampliamente en diversas industrias. Está especialmente diseñado para comprimir gases, lo que proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones de refrigeración. Los refrigerantes de uso común, como el amoníaco y el freón, ingresan al compresor rotativo a baja presión y temperatura. Luego, el compresor actúa como un mecanismo para comprimir y empujar el refrigerante a un nivel de presión y temperatura más alto.
El refrigerante comprimido puede entonces fluir sin problemas a través del condensador y los evaporadores dentro del sistema de refrigeración. En el condensador, el refrigerante a alta presión libera energía térmica al entorno circundante, lo que hace que se condense de un estado de vapor a un estado líquido. Este proceso de condensación permite que el sistema elimine eficazmente el calor y reduzca la temperatura del refrigerante.
Una vez que el refrigerante ha pasado por el condensador, ingresa al evaporador, donde sufre un cambio de fase de líquido a vapor. A medida que absorbe calor del ambiente circundante, la temperatura del refrigerante aumenta. Este proceso de absorción de calor es lo que permite que el sistema de refrigeración enfríe el espacio o área deseada.
El compresor de tornillo desempeña un papel necesario en el aumento de la presión y la temperatura de los refrigerantes, lo que permite una transferencia de calor eficiente y un enfriamiento eficaz dentro del sistema de refrigeración. Al permitir el flujo uniforme del refrigerante comprimido a través del condensador y el evaporador, el compresor ayuda a mantener la temperatura deseada y facilita el proceso de refrigeración.
Si está buscando compresores industriales, Genemco es el destino ideal para paquetes de compresores rotativos. Nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de compresores a la venta para brindarle tranquilidad al realizar su compra. Con nuestra variada selección, puede encontrar el modelo perfecto para sus necesidades industriales.
Algunos de los fabricantes de compresores premium que ofrecemos incluyen Frick, GEA, FES, Dunham-Bush, Howden, Kobe, Kobelco y Mycom. Cada una de estas marcas es conocida por su calidad, confiabilidad y rendimiento excepcionales. Al ofrecer equipos de fabricantes de renombre, garantizamos que nuestros clientes tengan acceso a los mejores compresores de la industria. Nuestra gama incluye compresores de diferentes capacidades y especificaciones para satisfacer las demandas únicas de varias aplicaciones industriales. Con el apoyo y la experiencia de nuestro equipo dedicado, podemos ayudarlo a elegir la opción más adecuada para sus necesidades específicas. También ofrecemos compresores de tornillo desnudo y paquetes de compresores de tornillo incompletos.
Cuando se trata de sistemas de refrigeración, hay otros componentes que son esenciales para un funcionamiento eficiente y funcional. Estos componentes incluyen condensadores evaporativos, compresores y recipientes de amoníaco.
Los condensadores ayudan a eliminar el calor del refrigerante mediante una combinación de aire y agua. A medida que el refrigerante pasa por el condensador, queda expuesto al aire frío creado por la evaporación del agua. Esto enfría el refrigerante, lo que permite que circule nuevamente por el sistema para enfriarlo aún más. Los condensadores evaporativos son particularmente eficaces, ya que pueden mantener temperaturas de funcionamiento óptimas independientemente de las condiciones ambientales externas.
Otro componente esencial en un sistema de refrigeración es el compresor. Estos compresores son responsables de comprimir el refrigerante y aumentar su presión, lo que le permite absorber el calor de manera eficiente. Los compresores de tornillo, en particular, son populares en los sistemas de refrigeración debido a su alta eficiencia y confiabilidad. Estos compresores utilizan dos tornillos entrelazados para comprimir el refrigerante, creando un sello hermético y minimizando las fugas. Este diseño permite un funcionamiento continuo sin pulsaciones ni vibraciones, lo que da como resultado una circulación de refrigerante suave y constante.
Los recipientes de amoníaco son fundamentales en los sistemas de refrigeración industrial que utilizan amoníaco como refrigerante. Los recipientes de amoníaco almacenan grandes cantidades de amoníaco, que es muy eficaz para absorber y liberar calor. Estos recipientes garantizan un suministro constante de amoníaco al sistema, lo que permite una refrigeración eficiente y el mantenimiento de temperaturas óptimas.
Pero para que estos componentes trabajen juntos y mantengan fresco un espacio, los evaporadores también son esenciales. Los evaporadores son los componentes del sistema por donde pasa el refrigerante frío para enfriar un espacio.
Los compresores de tornillo son los preferidos en refrigeración debido a su excepcional eficiencia y confiabilidad. Tienen la capacidad de manejar una amplia gama de condiciones de funcionamiento, lo que los convierte en la opción preferida para diversas aplicaciones, incluidas la refrigeración comercial, los procesos de enfriamiento industrial y los sistemas de aire acondicionado. Estos compresores se destacan en sistemas de refrigeración a gran escala donde las altas capacidades de enfriamiento son esenciales para proporcionar una refrigeración adecuada para espacios amplios o procesos industriales.
Una de las principales ventajas de los compresores rotativos es su alta eficiencia energética. En comparación con los compresores convencionales, requieren menos energía para funcionar y generan un calor mínimo durante la compresión. Esto se traduce en un importante ahorro de energía y menores costos operativos. Su eficiencia se ve mejorada aún más por su capacidad para manejar diferentes condiciones operativas, lo que garantiza un rendimiento constante incluso en cargas y condiciones ambientales variables.
Los compresores de tornillo también son conocidos por su bajo consumo de aceite y su tasa de arrastre de aceite. Consumen menos aceite en comparación con otros modelos de compresores inundados de aceite, lo que reduce la necesidad de cambios de aceite y mantenimiento frecuentes. Esto no solo ahorra costos, sino que también mejora la confiabilidad y la longevidad del compresor, lo que genera menos averías y reparaciones. También ofrecemos compresores de una etapa, de dos etapas y de etapa alta.
La principal diferencia entre un compresor rotativo y un compresor de pistón radica en el método de compresión empleado en cada unidad. Los compresores de tornillo utilizan dos tornillos helicoidales entrelazados para lograr la compresión. Este mecanismo funciona aspirando aire a través de los rotores de tornillo, que posteriormente comprimen el aire a medida que se mueve a lo largo de los tornillos giratorios. El proceso de compresión dentro de un compresor de tornillo es continuo, lo que proporciona un flujo constante de aire comprimido.
Por otro lado, los compresores de pistón utilizan pistones que son accionados por un cigüeñal oscilante. A medida que el cigüeñal gira, los pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro, comprimiendo así el aire en el proceso. A diferencia de los compresores de tornillo, la compresión en los compresores de pistón se produce de forma pulsante. Esto significa que el aire se comprime en ráfagas, lo que da como resultado un flujo intermitente de aire comprimido.
Además, los compresores de tornillo y de pistón están disponibles en variantes lubricadas con aceite y sin aceite. Los compresores lubricados con aceite utilizan aceite para fines de lubricación, lo que ayuda a reducir la fricción y prolongar la vida útil del compresor. Por el contrario, los compresores sin aceite no requieren lubricación, ya que están diseñados para funcionar sin necesidad de aceite. Esto los hace adecuados para aplicaciones que exigen aire comprimido limpio y libre de contaminantes, como en las industrias alimentaria y farmacéutica.